This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在 AlwaysEnableSink 期间从 APP 模式返回到 PTCH 模式

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329216/tps25750-return-to-ptch-mode-from-app-mode-during-alwaysenablesink

器件型号:TPS25750

大家好、我已经将 TPS25750与 我们的 Android 平台集成;我可以成功应用从 Web GUI 导出的补丁捆绑包、并且器件功能正常。

尽管 补丁捆绑包在未来不太可能会发生更改、但我必须确保我们的平台可以在未来应用新的补丁捆绑包、作为 OTA 升级的一部分。 为此,我有以下问题:

  1. 由于我的平台使用 AlwaysEnableSink 模式而不是 NegotiateHighVoltage、因此我无法使用 GO2P 命令返回补丁模式。 浏览了各种 E2E 线程后、GAID 命令好像可以通过完全复位器件来执行这个功能、尽管它看起来有点侵入性- IC 在收到命令后大约一秒内可对任何 I2C 通信执行 NAK、并且整个电源路径都处于打开状态、直到应用新的补丁捆绑包。 是否有其他方法可以返回到补丁模式?
  2. 我们需要一种在补丁捆绑包中嵌入版本字符串的方法;寄存器0x06 (CUSTUSE)似乎可以满足此目的。 我没有看到使用 Web GUI 对该寄存器进行编程的方法- TI 能建议如何编辑此存储器位置吗? 也许我们可以使用离线十六进制编辑器。

关于相关事项、也许我可以借此机会指出用户手册中的一些细微不一致之处:

  •  由于缺少缩进、第54-57页上的示例代码很难读取、并且引用了手册中没有上下文的变通办法(例如 workaround_wait_After_GAID 和 workaround_IGNORE_CMDxCMPLT_TX)。 这些产品很重要吗?
  • 手册(F509.04.02)中引用的修补程序版本似乎滞后于最新的 Web GUI (FWF509.05.61_0003)导出的修补程序版本。
  • 表3-9字节5和6应分别标记为字节4和5。
  • 整个第2章中缺少几个位字段(例如、寄存器0x2D 字节1-4位17、20–23和25–26)。 它们可能被保留、但是显示了很多其它保留位-也许某些内部文本未被 适当的条件化。

提前感谢您的支持、请告知我、以防我能澄清我的任何问题或观察结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们可以取消问题(2)、因为我在 Web GUI 的高级面板中找到了如何设置 CUSTUSE 字段。 此函数运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据要求解析此线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex—感谢您与我们取得联系。 请注意、我的问题尚未得到解决;我仍在寻求关于问题(1)以及四个要点的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1.您可以发送 GAID 或重启 vin3v3以返回 PTCH

    让我来查看用户手册、了解重点不一致之处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun—感谢您确认问题(1);GAID 命令对我很有效。 我们可以关闭该主题。