This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61027:如何提高 TPS61027稳定性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TPS61027

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330218/tps61027-how-to-improve-tps61027-stability

器件型号:TPS61027
主题中讨论的其他器件:BQ25616

尊敬的 TI:

我想就使用 TPS61027为 BQ25616供电事宜寻求您的支持。 当我从外部电源为 BQ25616供电时它可以正常工作。 但是、我无法使 TPS61027可靠地工作。

如果我从 BQ25616 (无负载、无充电)断开 TPS61027的连接、则 TPS61027输出电压为4.96、考虑到电缆长度和万用表的不精确性、这一数值非常准确。

然而、当我将 TPS61027连接到 BQ25616时(无负载、无充电、只是空闲)、测得的 TPS 输出电压变为大约4.6V。

我确实有两个输出电容器、一个2.2uF X5R、另一个47uF 钽。 我的电感器为6.2uH。 我想知道我是否可以做些什么来使 TPS 更稳定?

在第二个图片中、您是否认为2.2 uF (突出显示)和47 uF (突出显示)离芯片太远?

当我用较小的电流代替2.2uF 电容器时、我注意到稳定性有所改善。 我尝试了4.7uF、2.2uF、1uF 和0.5uF。 我注意到1uF 的性能最佳。 TPS 可将输入电压降至1.9V、输出电压约为4.9至5V。在1.8V 时、TPS 输出降至4.2V。

感谢您的参与、我期待您的回复。

科伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Khoi,

    我需要知道 BOM 以便评估您的原理图。 此外、您的布局也远不可接受。 请查看此页面以获取布局指导:

    TPS61022和 TPS61023升压转换器布局指南(TI.com)

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Travis:

    感谢您分享布局指南。 我意识到我的布局无疑是有问题的、现在我将重新设计 PCB。 非常感谢

    科伊