This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:反向电流阻断配置损耗

Guru**** 2531690 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330827/lm66100-reverse-current-blocking-configuration-losses

器件型号:LM66100

我正在考虑使用 LM66100配置、该配置可以从数据表中提供反向电流阻断:

当 VCE 比 Vin 低大约250mV  (VIN - VCE > 250mV)时、器件打开

这是否意味着在使用反向电流阻断配置时、输出电压将比输入电压低250mV、因此内部 PFET 实际上在线性区域工作?

如果我的理解是正确的、那么在使用这种配置时将会有额外的损耗、并且我们将无法实现理想的二极管行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    LM66100的主 FET 使用逻辑和驱动器来确保它在任何时候关闭或完全打开。 它不在线性区域中运行、CE/VIN 比较器的输出馈送到数字型逻辑、而不是直接馈送到栅极。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我对这种配置在这种情况下的工作原理感到困惑。

    当 VIN- VCE >大约250mV 时、器件开启。

    如原理图所示、如果 VCE = VOUT、则器件将在 VOUT > 250mV 时导通

    这意味着 VOUT 必须低于 VIN。

    如果器件仅完全打开或完全关闭、这是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果我误解了您的问题、我表示歉意。

    考虑这样一种情况、即 VOUT 由高于 VIN 的电压驱动。  当 VOUT (CE)最大值比 VIN 高80mV 时、该器件将关断 FET (VGS = 0V、Vgate = VIN)、因此电流不会从 VOUT 流向 VIN 或从 VIN 流向 VOUT。 然后、当 VOUT (CE)降至最大输入电压以下250mV 时、该器件将完全开启 FET (根据其数据表规格的 Ron 值)、然后电流可以从输入电压流向 VOUT 或从 VOUT 流向输入电压。 例如、如果您在 VIN 上使用3.3V 电池并在 VOUT 上使用电路+ 5V 壁式电源、则当 连接5V 壁式电源时、器件将关闭 FET 以防止反向电流、 当移除时、FET 将重新开启、因此电池可以为电路供电。

    该器件不会将 VIN 调节至 VOUT 电压、它仅在 VIN > CE + 250mV 最大值时打开 FET、并在 VIN < CE - 80mV 最大值时关闭 FET。 当 CE 介于导通和关断值之间时、FET 状态取决于之前 CE 状态的情况(类似于具有迟滞功能的简单比较器)。

    我还在误解您的问题吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick -感谢您迄今的答复。

    让我们以数据表中的上述电路为例、没有连接到 Vout 的外部源。 这是如何工作的?

    如果我们及时完成验证、假设源 Vin 是通过开关连接的、该开关在 t0处关闭。
    让我们还假设源 Vin 为5.0V 并且 IC 引脚 VIN 上有一些输入电容。

    在 t0之前:
    VIN = 0V
    VCE =、VOUT = 0V

    现在开关在 t0闭合、输入引脚 VIN 的电压开始从0V 向上充电。
    数据表的表6.3显示最小 VIN 电压为1.5V、所以我们假设在此之前没有发生任何情况。

    在 VIN 电压达到1.5V 之前、我们有:
    0V <输入电压< 1.5V
    VCE =、VOUT = 0V
    器件关闭

    现在、让我们加快进度。 VIN 达到1.5V
    输入电压= 1.5V
    VCE =、VOUT = 0V
    VIN - VCE > 250mV、因此器件导通并将 VIN 传导至 VOUT

    现在、让我们在器件开启后再向前一步、
    输入电压> 1.5V
    VCE = VOUT VIN=VIN =高于1.5V 的某些电压
    因此、现在 VOUT = VIN、但 VCE 也等于 VOUT
    Vin - VCE = 0V
    器件现在应该关闭、

    除非 Vout 小于 Vin、否则在如上所示的电路中、器件如何保持开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    啊、我现在看到了混乱。 器件的关闭条件为 VOUT - VIN = Voff (典型值35mV、最大值80mV)。 如果 VOUT - VIN 未超过该值、则器件将保持开启。 然而、如果 VOUT - VIN 确实超过 Voff 且器件关断、 则重新导通器件所需的条件为 VOUT - VIN = Von (典型值-150mV、最大值-250mV)。 在上述示例中、器件仍将开启、因为 VOUT (VCE)- VIN 未超过 Voff。

    请参阅您在原帖中发送的图片中段落的第二句。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、我现在明白了。 非常感谢。