This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756在反向模式下、输出电压(VAC)无法调节到高于4V。

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329307/bq25756-bq25756-in-reverse-mode-the-output-voltage-vac-cannot-be-adjusted-above-4v

器件型号:BQ25756

您好  

采用 BQ25756的客户设计、问题如下:

在反向模式下、输出电压(VAC) 无法调节到高于4V。

当 VSYS_REV 设置为超过5V 时、将设置 IAC_DPM_STAT:

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否提供显示 IAC_DPM_STAT 的所有状态和标志寄存器?  处于反向负载时、输入端是否有负载?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我是有问题的人。

    处于反向负载时、输入端无负载。

    状态寄存器如下:

    当 VSYS_REV 设置为4000mV 时:

    当 VSYS_REV 设置为高于5000mV,时、例如5500mV:

    谢谢

    永刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yonggang、

    ACP 和 ACN 的电容值是多少? 当设置 IAC_REV 标志时、ACN 和 ACP 引脚上、换句话说、5m Ω 电阻器上的电压是多少?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    ACP 和 ACN 之间放置了一个470nF 的电容器。  有关详细的原理图设计、请参阅附件。

    e2e.ti.com/.../BQ25756.pdf

    当 IAC_REV 标志置1时、ACn 和 ACP 引脚上没有电压差。  当  VSYS_REV 设置为高于5500mV 时、ACn 和 ACP 引脚上测得的电压均为4.134V。 而 IAC_ADC 的采样结果为0。

    谢谢

    永刚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yonggang、

    我在工作台上没有看到这个问题。  Ethan 是此设备的主要支持、明天会回来。  他应该能够回答。

    此致、

    杰夫