This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:内部 MOS 的体二极管的电流能力

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329670/tps7a80-current-capability-of-body-diode-of-internal-mos

器件型号:TPS7A80

大家好、  

请帮助检查 内部 MOS 的体二极管的电流能力。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    当然可以。 在我研究这个问题时、您能识别出客户吗?  我需要确认他们不在美国实体名单上(如果他们在、我们可以将该主题移到公共论坛、然后我才能回答)。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stephen M ü,

    客户是荣誉。 谢谢

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    谢谢! 我们没有这种特征、但我们建议客户将内部体二极管的电流能力限制在 LDO 额定值的5%。  对于这个器件、应该是50mA。

    谢谢。

    斯蒂芬