This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:TS2引脚泄漏电流

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330819/bq76942-ts2-pin-leakage-current

器件型号:BQ76942

您可以帮助解释"关断期间由5V 电平驱动的弱驱动"吗?
它是电流源还是?μ A

客户还计划使用如下所示的 BJT 电路。

但他们非常担心 BJT 在高温/高湿度/BJT 老化等恶劣工作条件下的泄漏电流。

那么即使1uA 的泄漏电流也会阻止 TS2电压上拉至5V。

您可以帮助详细解释内部"弱驱动电路"以消除其问题吗? 或者它实际上是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    我想从数据表中可以很清楚地看到、它是一个 4.6M Ω 至5V 的弱上拉电阻器。  

    我同意他们的看法。 如果 BJT 的泄漏电流过大、它可能会将 TS2下拉、因为它是弱驱动的。 理想情况下、他们应选择漏电流非常低的元件来避免这种情况。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙