This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65911:CRYSTALL 电路

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329701/tps65911-crystall-circuit

器件型号:TPS65911

您好!

 晶体能否 在没有电容器的情况下32.768kHz 工作?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    晶体规格要求使用电容。 此主题可能有助于: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1319838/tps65911-crystal-oscillator-design 

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能告诉我、提到的"负载晶体振荡器(COSCIN、COSCOUT)" TPS65911数据表中的  电容等于22pF (C11、C10)+寄生 PCB 电容器吗?

    如果寄生 PCB 电容为1pF、 负载晶体振荡器将为23pF?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    我认为这应该是正确的、但使用偶数可能更容易。 您可以在第121页的典型应用部分看到一个示例、其中包含原理图和元件。 在这里、您可以看到 OSC32KIN 和 OSC32KOUT 具有12pF 的电容器。  

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Field、

    您是否了解如何测试32.768kHz 晶体精度? 我们存在25°C 工作条件下时钟时间偏差超过20ppm 的问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chambin:

    抱歉、我不知道测试晶体精度的简单方法。 关于这个问题、您可以联系晶体供应商。

    此致、

    马特