This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:不会使输入功率同时未经皮地形成 TPS65988DHRSHR 的输入

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328786/tps65988-not-getting-input-power-simpultaneously-form-both-the-input-of-tps65988dhrshr

器件型号:TPS65988

您好、TI。

我正在使用  TPS65988DHRSHR、其输入 在 VBUS1和 VBUS2 处、而 Type C 连接在 VBUS2处、它在接受电源、但如果我连接 VBUS1、它不接受电源(I INPUT = 0A)、请查看随附的原理图。

我喜欢在默认模式下使用它(即不刷写或使用 SPI 和 SPI EEPROM)

已完成更改:R283:100K、 R282:25K



 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhineet:

    您能否在这两种情况下测量 PD 引脚6和36处的电压?

    我需要了解 ADCIN1和 SPI_POCI 的电压以进行进一步调试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在引脚6处、我们得到0.75V  
    引脚36通过10K Ω 下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功/失败情形都是如此?

    我看不到共享原理图中的下拉电阻。

    此外、您是否有机会访问 i2c1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下拉是使用导线连接完成的、不 能通过 i2c
    我如何在默认条件下使用它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun  
    这有什么更新吗?

    此致
    abhineet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这两种情况下引脚6都是0.75V? (插入端口1与插入端口2)

    另外、您是否在电池电量耗尽的情况下运行? 在我的工作台上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、两种情况下都是0.75V、  
    否、未处于电池电量耗尽状态、(Vbat= 3.7V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varun、
    有任何更新吗?

    此致