This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:公式20 (Cout 最小值)

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322594/lm76005-equation-20-cout-min

器件型号:LM76005

尊敬的团队:

我正在使用您的 EQ 20、LM76005 DS 第26页的示例编号并将 Cout 设置为>1.4mF

输入电压=24V

VOUT=5V

Iout=5A 时  

dVout=30mV

fsw=400kHz

D'=1-D=0.7916667

R=0.291

L=6.8 μ H

公式中是否存在误差? 因为当我对 COUT_MIN 格式使用简化公式时、SLVA477B EQ12

Coutmin=(DIL)/(8*FSW*dVout)= 15uF

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎是数量级、可能是由单位造成的。 如果您查看数据表上的公式19、它会进行重新排列、得出应用手册中的公式12。 根据经验、15uF 似乎对于输出电容器更正常。 请注意、这是最小值、电容器将会降额、因此我建议使用22uF。

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahil:

    我无法在 LM76005数据表中弄清楚 EQ20中哪个器件具有错误的单位。

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 D_Zero:

    计算中似乎存在错误、我们将在适当时候修复、感谢您提供反馈。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否说明错误是什么?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dzero

    公式第一部分应为:

    这是 COUT 的转置公式19。  

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请在数据表中反映修复问题的时间告诉我。

    1)

    那么公式应如下所示?

    2)  

    您能在表8-1中说明一下典型的组件选择

    红色标记外壳的 Vin 是多少?

    该值是否为降额值180uF?

    该180uF 电容可以仅为陶瓷、仅为电解电容、也可以是陶瓷+电解电容的组合、以任何电容百分比表示?  

    您是否推荐将小型陶瓷用于 ESR +混合聚合物电容器?

    此致、

    D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、D:

     48V IN 的典型值

    我无法确定该文档何时会被修改、但会标记为将来要进行修订。

    您可以按照上一主题中所述遵循 Cout 计算、正确。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。