This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:VOUT 电容限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330860/tps22918-q1-vout-capacitor-limit

器件型号:TPS22918-Q1

您好!

根据数据表、 建议 CIN 大于 CL。 以避免在系统电源被移除时、电流从 VOUT 流至 VIN 流过体二极管。  

在我的设计中、QOD 短接至 VOUT、以便在断电期间快速输出放电。 以上陈述仍然有效? 因为输出电压会通过 QOD 引脚而不是体二极管放电?

更多信息:  在我的设计中, 10uF 连接到 VIN 引脚, 1uF 连接到 TPS22918-Q1的 VOUT 引脚。 VOUT 连接到一个 PHY 器件 IO 电源引脚、PHY 器件供应商建议连接47uF 大容量电容器。 负载侧连接了47uF。 这是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    此建议主要取决于应用、因此我建议在移除电源时查看 VIN 和 VOUT 波形以确保正确。

    如果在移除电源时输入悬空、我认为您应该没问题、因为 VIN 将缓慢耗散、远慢于 QOD。 如果在移除电源时 VIN 将被拉至 GND、则可能会出现一些回流、但是否会出现回流以及有多少将取决于 VIN 上的下拉强度以及移除电源时输出上的负载电流。

    谢谢。

    帕特里克