This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER:设置电源定序

Guru**** 2554360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330823/fusion_digital_power_designer-setting-up-power-sequencing

器件型号:FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

这是我第一次使用 Fusion Digital Power 设计器。 有几个基本的问题。

1) 1)在我正在研究的本示例设计中、我试图让2号轨(0.85V)仅在1号轨(8.0V)上的电源正常后开启、3号轨(1.8V)仅在2号轨上的电源正常后开启。

我转至"Hardware Config"选项卡、并为0.85V_EN 添加了两个逻辑控制的 GPO (0.85V_EN 和1.8V_EN)、我为其配置了到电源轨1的和路径[POWER_GOOTE]。  对于1.8V_EN、我为其配置了到电源轨1的"与"路径[POWER_GOOLD]。

接下来、在电源轨1的 All Config 选项卡下、我将 TON_DELAY 设置为1ms、将 Vout 设置为3.3V、将 Power_Good_On 设置为3.177V。 我对铁路2号也做了同样的操作。

不过、当我查看定序图时、似乎所有3个电压轨都是同时出现的。 我在这里错误地设置了什么内容?

谢谢。

罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:  

    这里使用的是哪种器件?

    谢谢  

    Tahar