This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:原理图审阅 TLV76733DGNR

Guru**** 1821550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330599/tlv767-schematic-review-tlv76733dgnr

器件型号:TLV767

尊敬的团队:

我在 设计中使用的是 TLV76733DGNR  

I/P = 5V (来自开关)

OP = 3.3V、1A

下面提供了我的原理图。 我想知道你的评论。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    感谢您的提问。

    总体而言、该原理图看起来不错。 我有几条评论:

    1) 1)我们建议将输入和输出电容器尽可能靠近器件放置。  

    2) 2)总的来说、有足够的余量、引脚排列正确、因此请继续此设计。

    此致、

    汉娜