This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:我们现在使用的 TPS2121RUXR 这个芯片功能正常、但有一个问题:当我们用大于13V 的直流电源供电时、我们受到这个芯片的保护、有没有办法解决? 我们要求最大电源范围

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330798/tps2121-the-tps2121ruxr-we-are-using-now-this-chip-has-normal-functions-but-there-is-a-problem-when-we-are-powered-by-dc-power-supply-greater-than-13v-we-are-protected-by-this-chip-is-there-any-way-to-solve-it-we-require-a-ma

器件型号:TPS2121

我们现在使用的 TPS2121RUXR 这个芯片有正常功能、但有一个问题:当我们用大于13V 的直流电源供电时、我们受到这个芯片的保护、有没有办法解决这个问题? 我们要求最大电源电压16V、这个非常紧急、我们希望尽快解决!
这是我们现在在 WEBENCH 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Xiaofu:

    目前、OV1和 OV2电阻分压器设置为在达到13V 时禁用每个通道:1.04* 62.6/5 = 13V。

    如果希望 OVx 阈值为16V、请使用接近77k Ω 的顶部电阻器、对于20V 的阈值、请使用96.1k Ω 的顶部电阻器。

    谢谢。

    帕特里克