This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:OUT 引脚的绝对额定值规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330447/ucc27624-abs-rating-specs-of-out-pin

器件型号:UCC27624
主题中讨论的其他器件:UCC27524

大家好、

客户对 UCC27524和 UCC27624的输出引脚的 ABS 规格很好奇。

  1.  UCC27524数据表中标记为黄色的0.3V 来自何处? MOSFET 的体二极管处于输出级还是在输出引脚上提供 ESD 保护?

     

    2.为什么 UCC27624可以将该电压扩展到3V?

     

谢谢!

BRS

吉安市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kian:

    0.3V 来自输出级的内部体二极管。 在开发过程中、在工作台上测试了 UCC27624的 VDD + 3V 最大额定输出电压、而 UCC27524没有相应的测试计划、因此使用了默认0.3V。

    谢谢。
    鲁巴斯