This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116EVM:从 Vin1切换到 Vin2时 TPS2116EVM 的压降

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328971/tps2116evm-tps2116evm-voltage-droop-when-switching-from-vin1-to-vin2

器件型号:TPS2116EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2116

 大家好!  

如右侧所示、Ch2为 Vout、Ch4为 ST。 由3.3V 电源供电时、压降会达到2.75V。 应该注意的是、Vin1和 Vin2都是3.3V。  使用的负载是板载10欧姆电阻器。 此外、我们还使用了50-10欧姆的恒定电阻负载。 问题仍然存在。  

您能提供建议吗? 我们针对所有三个优先级模式电压(1.8、3.3、5)进行了测试。 它们都显示了15%-20%的压降。  

您自己的、  

易卜拉欣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibrahim。

    欢迎使用 e2e!

    MODE 引脚处于什么状态? 请确保该位为高电平、因为这会使器件进入优先级模式。 您将需要更改 PR1电阻分压器的顶部电阻器、以对您希望器件在何种电压下切换进行编程。 目前、使用3.3V 跳线时、器件将在 VIN1 = 2.9V 时切换。 如果您希望它早点切换、例如在3.1V 时、您会希望顶部有一个10.5k Ω 的电阻器。

    或者、如果您希望使用大于任何一个的输入、则可以将 MODE 连接到 GND。

    此外、您是否连接了任何输出电容器? 如果没有连接10uF 或100uF 电容、我认为这就是额外电压骤降的来源。

    这样可以吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!  

    感谢及时的反馈。 现在一切都好!  

    另一个查询是、TPS2116消耗约82uA、而仅连接 Vin2。 ST 上的上拉电阻器为1.5M Ω。 我们无法精确定位这个过大的电流将流向何处? 根据我们的计算结果和参考数据表、它应该低于10uA。  

    您自己的、  

    易卜拉欣。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibrahim:

    太棒了!

    该器件本身应该只消耗1.32 μ A IQ + 2.2 μ A ST 电流-在少数情况下可能引入额外的电流、如果您使用的是输入/输出端漏电感较高的电解电容器、 或者您在测量时连接了示波器探针(可能有2个电阻为100k Ω 的探针?)

    这些条件中的任何一个看起来都适用于您的设置吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的很感激  

    这已解决了我的问题。 现在电流处于规格3.4uA 范围内。  

    谢谢!

    易卜拉欣。