This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:未使用的 DP 和 DM 引脚设置

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329976/bq25616-unused-dp-and-dm-pins-setting

器件型号:BQ25616

大家好、

我们是否对未使用的 D+/D-有任何建议? (无 USB 求积分、受 ILIM 限制)

他们希望设计新版本、从 USB 充电更改为无线充电。 因此他们想知道未使用的 D+/D-设置。

首先、他们认为这些引脚保持悬空、但目前他们认为这些引脚将下拉至 GND、以便更好地抵抗噪声。

此致、

森田俊明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的俊 明:

    如果不使用 D+/D-、请使两个引脚保持开路、然后由 ILIM 引脚设置输入电流限制。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复、但我们收到了客户的另一个问题、需要仔细检查。


    由于担心外部噪声的抗稳定性、他们试图将其从开路更改为下拉。  

    您认为引脚应该保持打开状态还是可以从打开变为下拉状态?

    此致、

    莫里塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morita:

    如果不使用 D+/D-、则可以将其保持断开状态。

    此致、

    迈克·伊曼纽尔