This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:调节输出电压

Guru**** 2536160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329025/tps62873-q1-adjusting-output-voltage

器件型号:TPS62873-Q1

您好!

我当时想将 TP62873-Q1用作1.8V 的稳压器、但我的设计中没有 I2C。 由于没有任何 TPS6287xY2-Q1可用、因此我需要调整输出电压、如《调节固定输出电压直流/直流转换器的输出电压》应用手册中所述。

我在这里的问题是、这意味着在 VSEL 值为1.0V 时输出会增加80%、这与建议的20%相比要大得多。 使用这种方法可以获得1.8V 的输出还是应该使用另一个选项?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您联系我们。

    该器件还有一个非 I2C 版本(请参阅下表)。 TPS62872N2QWRXSRQ1 (Vout = 1.0V)似乎能满足您的要求。 VSEL 引脚只需经过6.2kohm 连接到 GND。

    请告诉我您的想法。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、感谢您的回答。

     TPS62872N2QWRXSRQ1 确实是1.8V 输出的理想选择、但从我收集的信息来看、该器件仍然不可用。

     然后、我的策略是遵循本应用手册《 调整固定输出电压直流/直流转换器的输出电压》、方法是将 VSEL 中的 Vout 设置为1V、然后强制设置为1.8V、但我担心电压的增加太大。

    1)您能否检查1)  TPS62872N2QWRXSRQ1是否 确实可用、如果不是2)我能否按照应用手册来获得1.8V 输出?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的快速响应。

    TPS62872N2QWRXSRQ1将不会很快发布。 我想您可以考虑 TPS62872Y2QWRXSRQ1 (12A)或 TPS62870Y2QWRXSRQ1 (6A)、两者都具有1.8V 输出。 无需外部 FB 分压电阻器。

    你怎么看?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12A 选项(TPS62872Y2)就足够了、但我也没有找到器件已发布的任何证据。 您能否确认它已经可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS62872Y2将在3月或4月时段进入马斯浦。 您是否需要事先获得样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都是好消息! 如果我们可以在3月左右获得样片、那就太棒了。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否愿意与我们分享您打算使用我们器件的设备终端?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    该器件可用于实验室的 IP 性能测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    好的、明白。 如果您没有其他问题、请关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel