This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:LM5158RTER

Guru**** 2554360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329734/lm5158-lm5158rter

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件: LM5156

您好  

我们计划将此  LM5158RTER 升压转换器用于 LED 背光电源。 我们有12V 的恒定输入电压和56V 的恒定输出电压。

您能否告诉我们、此升压转换器在输出电压为56V 时可以支持多大的连续电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udensh:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您可以使用我们的 Power Stage Designer 工具轻松估算流经电感器和内部 FET 的峰值电流:
    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    由于峰值电流可能会根据电感器和 FSW 选择的不同而略有差异、因此我建议 首先设置最大负载的规格、然后使用设计器工具检查 LM5158器件是否支持电流额定值、 或者是否需要像 LM5156这样的外部 FET 控制器。

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Niklas

    您能否告诉我们、  LM5158RTER 在12V 恒定输入和56V 恒定输出下可以支持的连续电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Udensh:

    在触发 OCP 之前、流经内部 FET 的最大峰值电流据说为3.26A。

    在400kHz Fsw 和47uH 电感下、此器件应该能够无风险地处理500mA 负载。
    如前面所述、可能的最大负载电流会因电感和 FSW 而异。

    此致、
    尼克拉斯