This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:有关输出驱动器运行的特定信息

Guru**** 2782665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330116/lm5176-specific-information-on-the-output-drivers-operation

器件型号:LM5176

你好。 我需要一些数据表中未指定的有关 LM5176输出驱动器的附加信息:  

1.引脚 BOOT1/BOOT2消耗的电流是多少、而引脚 HDRV1/HDRV2长时间处于高电平状态?  

2.当器件处于关断模式(ENABLE 引脚低于 VEN (STBY))时、引脚 LDRV1/LDRV2的作用如何?HDRV1/HDRV2 更具体地说、它们是 分别关断至 PGND/SW1/SW2还是断开? 当器件关断 但 会产生一些电压时、它们会如何反应?  

此致 Dominik Bejma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    BOOT1和 BOOT2是高侧驱动器的电源。 在静态模式下、只需为驱动器级和外部 MOSFET 提供漏电流。
    因此与开关状态相比、电流很小。

    引脚进入低电平状态、因此 LOX 到 GND、Hox 到 SWx。

    我不确定这是完全驱动器强度所达到的、还是受到了限制。 我需要检查设计情况、并在下周结束前通知您。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!  

    1.根据我的理解 、如果由于泄漏电流、BOOT1/BOOT2上的电压降至 UVLO 电平以下、则裸片会复位自举、通过将 SW1/SW2节点切换到接地、对吧?

    2.这是足够的,谢谢!  

    此致 Dominik Bejma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    是的、您说得对、引导电容器将在该空闲时间内预充电。

    此致、

     斯特凡