请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79656EVM-021 您好!
- 我使用的是4个 Bq79656 EVM。 电池电压和温度监测。 (无主器件(BQ79600))。
我完全从其中获取了电压数据、但在温度测量方面、我启用了 TSREF、但得到的值为0。 (我已使用万用表进行检查、并且 TSREF 引脚的电压为0V)
请帮我解决这个问题。
- 此外、请告诉我、若要从 GPIO 引脚(也在硬件和软件方面)收集温度数据、需要执行哪些步骤。
- ADC 转换还需要使用的乘法器。
谢谢。此致、
Abhaya Raj Mishra