This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5811:在最终确定部件前查询:

Guru**** 2509485 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5811, LP5813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330285/lp5811-query-before-finalizing-the-part

器件型号:LP5811
主题中讨论的其他器件: LP5813
我们之前在使用其他一些 RGB 驱动器(非 TI)解决方案时遇到了 电流 消耗问题。 目前正在着手获取 TI 的 RGB LED 驱动器解决方案。 我们研究了 LP5811解决方案并检查了 LP5813 EVK 的功能。 这看起来不错、  在我们最终确定此解决方案之前、我们在下面有一些问题需要您的反馈。 我们主要关注的 是 RGB 驱动器的功耗。 考虑到我们在闪烁间隔之间将驱动器置于关断模式以节省 电量、我们计划使用此部分。
1) 1) LP5811似乎是一款新产品、 此器件的供货情况如何?
2) 2)是否可以在闪烁间隔之间将芯片置于关断模式?   此芯片组所需的上电稳定时间+通用配置时间是多少?
3) 3)此器件目前是否有任何 要使用的问题/问题?
4) 4) 此器件的 EOL/长寿命计划是什么?
5) 5)我无法找到 LP5811的 WSON 封装的器件型号、它是否可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bimal、您好!

    很高兴见到您! 如果您不介意、 可以 通过电子邮件(jared-zhou@ti.com)联系我以获得进一步的支持。 我们可以通过电子邮件讨论这些详细信息。 谢谢!

    BR、Jared