This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:在将 EN 拉至低电平时无法关闭

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1323301/tps25982-unable-to-turn-off-despite-pulling-en-low

器件型号:TPS25982

这 可能与之前报告的问题有关、但已发现在低温和环境温度下发生此问题: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235920/tps25982-cannot-turn-off-at-low-temperatures--30c

TPS25982智能电子保险丝存在问题、尽管 EN 被拉至低电平、但有时无法关闭。 输出将保持在12V、并提供拉电流、直到输入电源循环、在这一点上、它将按预期运行、直到问题再次出现。  

在从-40°C 到15°C 的各种封装温度下、已观察到闩锁故障。 我们观察到的大多数故障都是在低温<-20°C 条件下发生的。 截至15°C、我们观察到了罕见的故障。 低温下的故障重现似乎比环境温度下的故障更为可靠(例如、在低温下显示闩锁的 IC 往往会在低温下使每个启用/禁用周期都保持闩锁、在环境温度下很难观察到闩锁)。

在连接和未连接负载(例如、输出断开、仅通过分压器测量输出电压)的情况下观察到了故障。  

在输出端安装和未安装肖特基二极管来钳制任何 负 电压瞬变的情况下、观察到了该故障。  

我们在几十个其他 TPS25982 IC 中采用完全相同、未修改的电路、但从未出现这种行为。 更换有故障的 IC 可以解决问题、但我们无法可靠地诱发故障以确认这一点。  

原理图如下所示:  

VIN 和 VOUT 都具有 连接到 GND 的 TVS 二极管。  

显示锁存行为的图解:

V_IN 保持在大约13V。

EN 循环打开和关闭。 我已通过示波器确认 EN 引脚电压与所示的布尔行为相匹配(1 =高电平=测得的3.3V、0 =低电平=测得的0V)

V_OUT 在1个周期内的行为符合预期。 在第二个周期、尽管 EN 变为低电平、V_OUT 仍保持高电平。

您知道这可能是什么原因吗? 我们如何缓解这种故障?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarad、

    我们将在下周早些时候与您联系。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jarad、

    您能否确认以下信息:

    • 重新上电后恢复的同一 IC 是否再次发生故障?
    • 有任何永久失效吗? 如果是、那么您是否还申请了故障分析?  
    • 您看到了多少个故障 IC (稍后恢复或未恢复)?  
    • 在测试过程中是否探测了任何其他信号? 如 dV/dt、PG、
    • 当您提到负载时、您能提供有关负载的更多信息吗?  
    • 您能说出肖特基二极管的器件型号吗?  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    • 是的、同一 IC 再次发生故障、并在下电上电后恢复。  
    • 我们没有看到任何永久性故障、无论是开路故障还是短路故障。  
    • 我们的故障率大约为15%、  
    • 我无法提供任何其他布线。 我们通过微控制器监视 PG、该微控制器会在 PG 未置为有效时发出警报。 我们没有看到在锁存事件期间发出的警报。  
    • 使用的负载既包括将电子负载调节为恒流 负载、也包括通过继电器线圈调节为电感负载。  
    • 我们使用的肖特基二极管是  STPS1L30A。  

    谢谢!

    杰瑞德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    造成这种临时闩锁的一个可能原因是输出端出现负瞬态。 如果采样速度较慢、则 UC 可能无法捕捉到它们。 这些瞬变的时间范围可能为微秒级。

    • 这个电路板与上一主题是一样的吗?
    • 是否有任何特定位置发生故障、或所有不同位置都发生故障?
    • 是否有任何特定电路板发生故障或其他电路板发生故障?  
    • 您是否尝试过添加一些输出电容器? 这将有助于减少瞬态。  
    • 以前尝试解决此问题的方法有什么好处。 您的同事("Aratrik")是否发现任何有助于解决此问题的方法?  
    • 15%的故障率(非常高)表示存在一些与应用相关的问题、而不是器件缺陷。 如果您不愿意、可以分享故障 IC 的详细信息(批号)。 我会收到有关该批次是否有任何问题的支票。 此外、您能否共享暂时出现故障的设备的数量。  
    • 您是否使用我们的 EVM 板尝试过此方法? 您的电路板是否包含可供您探测信号并使用示波器捕捉信号的测试点。  

    请理解、我提出许多问题是因为这些类型的故障很难重现、否则、我会尝试在工作台上复制。  

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    是否有此方面的进展/更新? 你们是否提交了此器件进行故障分析?  

    此致、
    阿鲁什