This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23514EVM:需要 CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2846730 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC23513EVM-014, UCC23514EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329487/ucc23514evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc-required

器件型号:UCC23514EVM
主题中讨论的其他器件:UCC23513EVM-014

您好

请提供此产品的 CE/EU 符合性声明。  T 上似乎没有 CE/EU 符合性声明。 I 网站。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我可以为您解决这个问题。 如果您对 UCC23513EVM-014器件和评估模块感兴趣、我于11月向您提供了这份表格。

    "

    PRSC 团队已收到您的请求 ID#2060。 如果您的申请遵循了 QSS 024-018以及如何正确遵循规范、请提供约2周时间来完成此申请。

    UCC23514EVM"

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    不过、非常感谢我们已将 UCC23513EVM-014纳入我们的产品系列并将其 CE/EU DOC 记录在案、对 UCC23513EVM-014来说、一切都行得通 

    我们只需要针对 UCC23514EVM 的 CE/EU 文档。 该部件最近已添加到我们的产品组合中、我们缺少该文档。

    很抱歉、我不知道您在"QSS 024-018"中指 的是什么、但是、如果 UCC23514EVM 具有 CE 标记(例如 UCC23513EVM-014)、则制造商(TI)有义务起草 CE/EU 声明。 所有 CE 指令中都明确了此义务、包括 RoHS 指令2011/65/EU。

    访问 此处的 RoHS 指令

    您可以参考 RoHS 指令中"制造商的义务"下的第7.c 和7.d 条。

    作为进口代理商、我们 Mouser USA 必须针对我们向 EU 标记提供的所有 CE 产品、在我们的记录中保存一份 CE/EU 符合性声明副本。 此义务也在所有 CE 指令中明确表示、包括 RoHS。 请参阅 RoHS 指令中"进口商的义务"下的第9.g 条

    我提前感谢您为我们提供的帮助、

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、

    TI 将需要2周时间在 TI.com 上提供此文档要求。

    表单如下:e2e.ti.com/.../sszqnx5.pdf

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、太棒了。 非常感谢您的支持。