This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62903-Q1:芯片在高温环境中工作异常

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62903, TPS62903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329923/tps62903-q1-the-chip-works-abnormally-in-high-temperature-environment

器件型号:TPS62903-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62903

嗨、团队,

电路板在高温(85℃)下工作时、被测板稳定时的温度为100℃。

我发现在运行半小时后、tps62903的 PG 输出为低电平、导致以下电源停止输出、PG 在重新通电后仍然无法输出。

当电路板冷却时、tps62903的 PG 输出再次上电并恢复正常、当电路板温度为100℃ 时、tps62903的内部温度是否超过125℃ 且无法工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以检查一下您电路板上的应用是什么? 输入电压-输出电压-负载-频率?

    当器件由于 EN、UVLO (欠压锁定)或热关断而关断时、PG 为低电平。 如果您可以测量 EN、Vo、Vin 电压,这将有助于确认它是否是 OT? 如果可能、您还可以测量 IC 外壳顶部温度。  

    和热关断阈值规格、都高于125°C。

    BRS、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

       板上的 tps62903-Q1为电源、对于 FPGA,为11.5V 至1V。板上使用的 Fsw 为2.5MHz,、最大电流输出为3A。

     ,100℃ 的温度似乎不足以使芯片无法正常工作 Δ I、所以我目前正在尝试确定这是一个单独的问题还是一个常见的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suy:

    是的、如果 IC 温度仅为100°C、则不会触发 OT 保护。

    请帮助在 PG 下降时捕获 Vin、SW、VOUT、EN 电压、以检查它是否与 EN/VIN UVLO、VOUT OV/UVP 保护相关、该保护可能会将 PG 拉低。

    如果有任何更新、请在此处告诉我们、如果有任何进一步的问题、请随时重新打开此案例。

    BRS、

    年轻