This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:不带输出的 TPS65219

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327735/tps65219-tps65219-without-output

器件型号:TPS65219

您好!

这是 TPS6521807原理图和启动波形。3.3V 是第一个 PMIC 轨。 是否是由 FSD 引起的? 但 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电似乎有所不同(修订版 B)(TI.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。 我们需要清楚的信息来了解问题。 您能否以可搜索的 PDF 格式共享原理图?

    您是否还能在示波器捕获中识别信号并指定使用的时间刻度?

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    抱歉、客户 提供原理图  PDF 有点困难、但我会 尽我所能。  

    两个信号都捕捉:黄色->PS5V (5V 输入)、绿色->EN (5V)、红色->DCDC2 (3.3V 输出)。 时间刻度:第一次捕捉2ms/div、第二次捕捉50ms/div。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您识别示波器捕获中的信号。 以下是当您获得完整的 PMIC 原理图时我的反馈:

    • TPS65219 07 使 LDO1配置为"旁路"。 该电源轨的输出由 VSEL_SD 引脚根据以下极性进行设置:
      • VSEL_SD 高电平:LDO1=3.3V (充当旁路并在 PVIN_VIN 处需要3.3V 电压)
      • VSEL_SD 低电平:LDO1=1.8V (充当固定1.8V LDO)

    • LDO1无法由 LDO3或 LDO2供电、因为这些电源轨已分配到上电序列的相同时间槽。 这意味着 LDO1、LDO2和 LDO3同时导通、其中一个无法用于为另一个供电。

    • 如果客户需要 LDO1具有1.8V 电压、我会建议在 VSEL_SD 上连接一个下拉电阻器、并为 PVIN_LDO1提供 BUCK2 (V3.3VM)或 VSYS (PS5V)。  

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    VSEL_SD 由 MCU 控制、并将 LDO1设置为高电平以配置为旁路模式(为了进行验证、他们也尝试了上拉电阻器、但结果是相同的)、因此在这种情况下、LDO1的输入1.8V (V1.8VM)可以来自 LDO3 (V1.8VM)的输出。

    对于寄存器设置、它们都使用默认值、不对寄存器进行任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSEL_SD 引脚必须具有 下拉电阻至 GND  而不是在客户需要在 LDO1的输出端提供1.8V 电压时用作上拉电阻。 此外、必须为 PVIN_LDO1提供  BUCK2 (V3.3VM)或 VSYS (PS5V)。

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    我们已经 按照您的建议做了、但 问题仍然存在。  

    首次上电时、寄存器中的值是什么? 我看到默认 值 来自 NVM、但确切的值是多少?  

    哪些情况会导致电源轨上出现三个脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当对 PVIN_LDO1和 VSEL_SD 进行更改时、您在 LDO1上获得了多大的输出电压? 您是否已获得 PDF 格式的可搜索原理图以便我们进行审阅?

    以下文档介绍了 TPS6521807的默认 NVM 配置: www.ti.com/.../slvucl9

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的支持。