This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:请帮助查看该原理图、

Guru**** 2763525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM51772, LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1326314/lm34936-please-help-review-this-schematic

器件型号:LM34936
主题中讨论的其他器件: LM5177LM51772

您好、您能帮助我们在收到电路板前

e2e.ti.com/.../lm34936_5F00_sch_5F00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CLAS:

    感谢您的联系。 如果这是一种新设计、我想向您推荐我们产品系列中的新四开关降压/升压转换器:LM5177和更新的 LM51772。

    我已经查看了您的原理图、并将其与 Webench 的提议进行了比较。 我看到您选择了较小的电感器、这会影响电感器电流纹波。
    此外、您的补偿电路看起来稍有不同、我想向您介绍 开关模式功率转换器的补偿便于 回答相关问题。 只要您记住、补偿环路中所选的组件只能是近似值、并且所述电路的实际调优应在实验中完成、以将相补角保持在60度以上。 这将确保系统在组件变化、漂移和温度变化时的稳定性。

    有关更多注意事项、另请查看 LM34936数据表的第8节。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的反馈! 我非常感谢推荐较新的器件、遗憾的是、从可用性的角度来看、这两个器件中的任何一个都不是安全的规格、因为 Digikey/Mouser 和 octopart.com 上列出的其他位置中没有这些器件。  

    我几乎使用了 Webench 的设计。 然后、我获取了 LM34936数据表和您的建议文档 slup340.pdf、并使用 ChatGPT 计算3个补偿组件的值。 实际上、我专门针对直流/直流转换器设计制作了一个定制 GPT、然后只需附加我的原理图就可以正常工作了。 下面您可以看到结果、该结果与 Webench 计算得出的值大不相同。  

    您能否查看此数据并从 ChatGPT 和 Webench 输出、并向我建议在对结果进行实验验证之前、应使用哪些值作为起点?

    CLAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CLAS:

    请使用随附的快速入门 calculatore2e.ti.com/.../LM34936-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_V1_5F00_0_5F00_0.zip 进行设计-该器件正以该设计为目标。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的评分 我已经使用了您建议的 Excel 宏工具、现在这里是电路。

    您能否看一下、检查我是否需要更改某些内容?

    CLAS

    e2e.ti.com/.../LM34936-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-2024-FEB-25.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CLAS:

    从我的角度来看看起来可以、但仅附加了 pdf、因此还请检查整个运行范围内的稳定性(波特图)。

    还要检查 Vin 整个运行范围内的损耗。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Stefan、

    您可以查看随附的 pdf、其中包含波特图和损耗吗?

    CLAS

    e2e.ti.com/.../WEBBENCH_5F00_LM34936-Schematic2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CLAS:

    在所示的 pdf 操作点从我这边看是否正常。

    还要检查 Vin 整个运行范围内的稳定性和损耗。

    此致、

     斯特凡