Other Parts Discussed in Thread: TPS61088
大家好、我使用 TPS61088的应用在 PWM 模式下具有3.5V 输入和7.5V、3A 输出。 它在空载条件下具有50 mA 电流消耗、这在论坛(不在数据表中)中描述为一个特性/问题。 我想问是什么导致了这么高的电流消耗量、以及是否有可能将其降低到1mA 以下。 (请不要建议使用 PFM 模式)。 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ali、
当您将转换器设置为 PWM 时、它将一直切换。 因此、在 PWM 模式下、有一些输入电流是正常的。 我看不出如何在不停止转换器永久开关的情况下实现较低的电流。
电流是由开关的导通和关断引起的、因为有电流进入输出端并返回到输入端、因为转换器在开关端、电感器和电容器中也会有一些损耗。 所以有一些电流是正常的。 PFM 是降低该电流的唯一方法。
您也可以使用微控制器、并在输出处于目标且没有从输出获取电流时关闭 IC。 您只需确保在输出电流增加之前足够早地开启器件。 该时间由软启动定义。
此致、
布里吉特
您好、Ali、
TPS61088集成了10A 开关、因此具有特定尺寸的开关、需要在每个周期进行开关操作。 驱动 MOSFET 需要高峰值电流。
即使在器件能够产生的最小占空比下、一些能量也会在每个周期内提供给输出、并且需要再次消除这种电流、因为那里没有负载、因此电感器上存在电流纹波、会导致电感器损耗。
所有这些损耗都需要从您视为空载电流的输入端提供。
本应用手册应有助于更多地了解损耗、至少在电感器中: 如何为低功耗升压转换器选择合适的电感器(TI.com)
您可以在网上搜索升压转换器中的损耗、了解更多详细信息。
此致、
布里吉特
您好、Ali、
在 转换器的能量转换期间、
电感器的电流应在一个占空比期间保持平衡、
因此、占空比由 输入和输出电压以及效率定义(我们在此处将效率视为0.85)
其计算公式为:Duty=1-Vin*eff/Vout=0.603;
它无法减小或更改太多(您可以看到我们只能通过更改典型工作条件下的效率来更改它)
请 参阅此文档: 升压转换器功率级的基本计算(修订版 D)
最后一个问题:
纹波电流为 di=Vin*Duty/(FS*L)=0.703A;
因此、 转换点的平均输入电流等于 Iin=0.703/2=0.352A;
输出电流约为 IO=Vin*Iin*eff/Vout=0.14A
即、当 Vin=3.5V 且 Vo=7.5V 时、当输出电流为0.14A (输入电流为0.352A)时、PFM 将转换为 PWM。
此致、
费格斯