This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:在 Altium 仿真器中、LM5164不工作

Guru**** 1198140 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164, PSPICE-FOR-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1324542/lm5164-in-altium-simulator-lm5164-is-not-working

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

您好、TI!

在 Altium 电路仿真器中、我对 LM5164降压转换器进行了仿真、我提供输入电压24V 直流、并且我需要12V 输出、但仿真器显示在该仿真中错误没有在 SW 引脚上获得输出电压。 请查找附件 pic、您能就此问题帮助我吗?

   

谢谢。

Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jayanthi、

    通常对于建模、我们建议使用 PSPICE-FOR-TI。 您可以尝试在那里运行您的仿真模型。

    这是 TI 的 PSPICE-FOR-TI 链接

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。

    谢谢。  

    Jayanthi.