This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48110Q1EVM:贮存温度

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1327731/tps48110q1evm-storage-temperatur

器件型号:TPS48110Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TPS4811-Q1

尊敬的支持团队:  

我们在项目中使用 TPS48110-Q1模块。 我们需要高达-55°C 的短期贮存温度。

根据数据表、贮存温度仅可达到-40°C。 您是否在这里看到了任何问题、或者您是否已经在较低温度下在内部执行了测试?

非常感谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    欢迎使用 E2E!

    我们的器件鉴定和验证最高可达-40C、因此我们不确定超过该范围的功能。

    您能分享为什么需要-55C 支持以及应用是什么吗?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。

    我们希望在航空原型中使用该组件。 这里我们有一个要求,我们 需要生存-55°C "地面生存"。

    所以、这并不是关于制造或操作。
    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    此外、-55°C 接地可承受的是未供电且完全组装的 PCBA。 因此、我们不需要在-55°C 下运行、并且器件的可焊性不是问题。  

    亚历克斯·蒂克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    让我先咨询产品工程团队、然后再回来。 请允许几天的时间。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们的产品工程团队已确认  TPS4811-Q1可 在-55C 的温度下存储、不会出现任何问题。

    此致、

    勒凯什