This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066I:79h 寄存器

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329655/lm5066i-79h-register

器件型号:LM5066I

大家好、

我对79h 寄存器有两个问题。 客户发现在发生 OC 事件期间、0x04h 中的位2为1、0x79h 寄存器中的位4也为1。 但在数据表中写入 IOUT OC 不受支持、并始终保持为0。 您能解释一下原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在过流事件后读取以下寄存器并共享数据。  

    78h STATUS_BYTE

    79h STATUS_WORD

    7Ah STATUS_VOUT

    7Ch STATUS_INPUT

    7Dh STATUS_TEMPERATURE

    7Eh STATUS_CML

    7Fh STATUS_OTHER

    80h STATUS_MFR_SPECIFIC