This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:使用 BQ24640RVAR 和 LM3478MAX/NOPB 损坏 MCU

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330056/bq24640-damage-the-mcu-with-bq24640rvar-and-lm3478max-nopb

器件型号:bq24640

您好!

我们正在 使用超级电容器充电 IC BQ24640RVAR 在断电时为系统提供备用电源、为此、我们要使用 IC 部件#BQ24640RVAR 为超级电容器充电、4个串联电容器、每个电容器100F/2.7V。 IC 的输入电压约为25V 至26V、超级电容器的充电电压高达10V。 我们已使用升压转换器将26V 电压从10V 转换、并使用了升压转换器 IC 器件#LM3478MAX/NOPB。 由于板对板连接器中缺少引脚、我们使用 I2C I/O 扩展器来控制  IC BQ24640RVAR 引脚、用于计时启用、电源正常和状态指示。 I2C 与主 MCU 连接。  

超级电容器充电和升压转换在正常条件下不存在异常。 在某些情况下、我们发现了问题、下面我们提到了问题的条件之一、

超级电容器充满电后、如果我们切断主电源、电容器将放电、产生26V 电压来运行系统。  如果我们在超级电容器完全放电之前开启主电源、

  • I2C 引脚 CLK 或 DATA 将在 MCU 侧损坏(该引脚将与 GND 短路)
  • 此外、MCU 的3.3V 引脚与 GND 短路。

我还附上了原理图供您参考。

请提供您的建议、以便尽早解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpesh:

    您是否在 SCL 和 SDA 线路上看到电压尖峰?

    您是否在 STAT、PG、CE 上看到电压尖峰?

    我建议使用输入滤波器来防止 VCC 上出现过压尖峰。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Christian。
    感谢您的回复、
    让我来检查示波器上的上述信号峰值并进行更新。

    此致、

    阿尔皮什