This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:在使用 TPS656987DDH 的20V 输入电压时、BQ25723无法充电

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329935/bq25723-bq25723-cannot-charge-when-using-20v-input-with-tps656987ddh

器件型号:BQ25723

您好

客户 使用 TPS65987DDH+BQ25723设计充电电路。  现在、在测试时、他们发现使用 PD 协商的20V 输入时、BQ25723无法为电池充电。

我们已经测试过、当 PD 适配器协商15V 输入时、它可以正常充电。 我使用的电池的充电电压为8.4V、PD 适配器支持65W 的最大输出。

输入20V 时、无论充电电压设置为3.5A 还是5A、它都无法充电。

测试 VDDA=6.069V、VSYS=6.69V、TPS65987DDH 的配置文件如下所示:

e2e.ti.com/.../1pd_2D00_change.pjt

原理图如下所示:

e2e.ti.com/.../PDtest.pdf

请帮助检查它。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    您能否隔离充电器并直接发送命令? 有时、问题源于通信错误。  

    此致、