This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:并行或多相运行问题。 同步引脚的用途。

Guru**** 2814175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25148, LM5148, LM25143, TPS40170, LM5145, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330301/tps40170-issues-with-parallel-or-multiphase-operation-purpose-of-sync-pin

器件型号:TPS40170
主题中讨论的其他器件: LM5145、LM5148、LM25148 LM5143、LM25143

我的问题与以下其他线程中的问题类似:

  1. https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971312/tps40170-paralleling-two-tps40170?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS40170#
  2. https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920981/tps40170-tps40170-can-supports-multi-phase-function?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS40170#

问题:

是否可以并联两个 TPS40170以提供电源冗余? 如果没有、"同步"引脚的预期用例是什么?

详细信息:

在我们的原型设计中、我们创建了两个 TPS40170转换器。 除输入电压和输出连接外、它们是独立电路。

  • 它们具有独立的反馈/补偿网络。
  • 它们具有独立开关。
  • 除 Vin 和电感器的输出之外的所有其他输入引脚都是独立的。

当我们运行这个组合时、只有一个转换器似乎在为负载(主器件)供电、这里有一个严重的不平衡。 此外、效率还低于使用单个 TPS40170时达到的水平。 这些结果在仿真和实验室测试中是一致的。

考虑到这些信息、有人能回答我上面提出的两个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    对于电压模式 PWM 控制器、LM5145优于 TPS40170、因为它提供更好的性能和更具成本效益。

    但是、电流模式控制更容易在两相设计中实现、因为它提供逐周期电流共享。 查看 LM5148 (80V 最大输入)或 LM25148 (42V 最大输入)电流模式控制器。 该控制器系列的同步功能旨在适应两相操作、而 TPS40170和 LM5145电压模式控制器的同步功能只是运行180°异相交错、以消除输入纹波电流并降低拍频。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim、

    这对我们有很大帮助。 我认为、我仍然有很多关于电压模式控制与电流模式控制的知识、但我曾认为将两个 TPS40170输出连接在一起必须与电压模式反馈混为一谈。 我将研究 LM5148、并尝试了解为什么 CMC 允许 VMC 不支持多相。

    简单地说一下、我想您是说 TPS40170上的 SYNC 引脚并非真正用于多相操作、而且实际上并不支持连接两个输出。 相反、仅仅是通过偏移时序来降低输入电流纹波、同时驱动两个不同的输出。 是这样吗?

    谢谢。

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是这样。 由于电感器电流不是直接控制、电压模式控制并不真正适用于两相操作。 这与电流模式控制不同、在该控制中、COMP 电压(电压环路误差放大器输出)设置电感器电流的电流命令。 因此、通过连接两个 COMP 引脚、每个电感器在稳态和瞬态期间都具有相同的电流、即自然电流共享。

    是的、您对 SYNC 主函数与通过180°对齐两个功率级的相位的描述是正确的。 这主要是为了改善输入侧在 EMI 和噪声方面的行为。

    还可以看看 LM5143和 LM25143控制器系列、它们可配置为双路输出或一个2/3/4相交错式单路输出。

    此致、

    时间