This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942EVM:加速平衡

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330318/bq76942evm-speeding-up-balancing

器件型号:BQ76942EVM

我目前正在平衡6节锂聚合物电池。 在 RELAX 模式下、我当前正在与45mA 进行平衡。 电池平衡花费了很长时间、是否有办法获得更大的电流来加速平衡过程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 您好!

    如果您想要更高的平衡电流、可以实现外部电池平衡。 这将使您能够在比内部平衡 FET 所能处理的电流高得多的电流下执行平衡。

    有时、对于较低的平衡电流、可能需要多个充电/放电周期才能使电芯完全平衡。  

    我建议阅读《 使用 BQ769x2电池监控器实现电池平衡 》应用手册以获取指导。

    如果您还有任何问题、请告诉我! 。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙