This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:输入/输出电容器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873EVM-143, TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1321451/tps62873-input-output-capacitor

器件型号:TPS62873

您好!

 我阅读了一份  基于 TPS62873EVM-143/144的应用手册。 在应用手册中、输入/输出电容器不超过100uF、但 TPS62873EVM-143/144用户指南提供了 更大的值。 您能解释一下原因吗? 应用手册的值 对于器件是否足够?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我在应用手册中发现一个具有数百 uF 的 Cload。 这应该是  我的第一个问题的答案。 然而、有一个新问题是 Cload 和 Cout 之间的区别是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    感谢您联系我们。

    Cout 是靠近降压转换器 IC 放置的输出电容器、在本例中为 TPS62873。 另一方面、Cload 与放置在系统负载或 SoC 附近的电容器相关、以满足纹波和瞬态负载要求。

    我希望我能够回答您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我理解这一点。  应用手册中的 Cout+Cload 是否等于数据表中的 Cout? 它们的值是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui 

    您是对的。 公式13和14中指示的 Cout 与 转换器看到的总输出电容(Cout + Cload)有关。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    如果您没有其他问题、可以关闭该主题吗?

    谢谢你。

    此致、

    Excel