This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:检测状态并对状态进行分类

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328816/tps23754-detect-and-classify-state

器件型号:TPS23754

大家好、

如果 TPS23754始终处于检测和分类状态、那么次级变压器是否会输出电压?

开始工作的内部直流/直流输入电压是多少? 目前客户的检测阶段电压低于22V。

Br、

波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果两个 APD 都为吹扫阈值 、PPD 也低于阈值、并且 PWM-APD 低于 VSS 33.9V 、则 VDD 控制器应推迟、并且不应出现任何开关事件。

    客户是否使用 PPD 或 APD?  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,

    另一 种情况:

    适配器和 POE 都是开启的、如果 APD 高于阈值、但 VDD 没有适配器电压(因为 MCU 控制 MOSFET 打开或关闭适配器电压以

    VDD)在这种情况下, PWM 控制器是否 工作?

    BR,

    波长

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为 PWM 控制器需要 VDD 至 RTN 电压来提供电源正常信号并至少提供启动能量。 APD 内部比较器由 VDD 驱动。

    所以、我认为没有 VDD 电压会导致 PWM 控制器停止工作。

    此致、

    帝昂