This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A87:产品建议

Guru**** 2814995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330182/tps7a87-product-recommendation

器件型号:TPS7A87
主题中讨论的其他器件:TPS7A94

您好,

请推荐符合以下要求的产品:

对于3.6V 至1.2-3.3V 的电流500mA、PSRR 要求1 -2MHz 具有50dB 的压降、等于或低于200mV、热阻需要较低、理论损耗可具有最大1.2W。

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS7A94应满足所有要求、它甚至具有可调节电流限制功能、以更接近所需的500mA 最大值。

    此致、

    安德烈斯