This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:带 PD 充电系统的锂离子3节电池 BMS

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-050047, TPS25750, BQ25731, BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329616/bq25731-li-ion-3-cell-bms-with-pd-charging-system

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件:TPS25750、TIDA-050047、 BQ76905

您好!

我想为具有集成 USB PD 充电功能的3节(6节串联3节、2节并联)锂离子电池设计一个 BMS。
我不熟悉 Battery 领域、因此我对整体结构有一些问题。

以下是我的想法:

对于 USB PD 物理层、我选择了灌电流模式下的 TPS25750。 它处理与电源的通信并提供高达20V 5A 的电流。
它具有一个集成式 I2C 主控制器、用于与 EEPROM 和充电器 IC 进行通信。
正如 TI 的建议、我选择了 BQ25731。 它可以处理充电、升压/降压电压、并具有一些保护特性、例如过压。
已经有像  TIDA-050047这样的参考设计展示了这样的系统、到目前为止一切顺利。

现在、我想具有一些遗漏的特性。 如过放电保护、平衡、过流保护等。
为此、我认为我可以使用 BQ76905、该器件具有保护特性以及平衡功能。  

这种安排是否现实? 是否有任何包括所有这些特性的参考设计?  
我担心  BQ25731可能会干扰 BQ76905。

由于 BQ76905需要通过 I2C 进行有源输入以使用平衡功能、是否可以让 TPS25750 也来处理此问题?  
自它与 BQ25731通信以来 ?  

此致

凯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    需要将一个单独的微控制器与其他模块中的 BQ76905连接、对其进行编程并提供电池平衡指令。

    此外、它应该可以与 BQ25731一起正常运行。

    没有将所有这些内容显示在一起的参考设计。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    感谢您的回答。
    我将考虑采用一些低功耗 MCU。

    此致  

    K·弗兰克