This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于 OTC、OTD、OTF、UTC、UTD 温度单位

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329839/bq40z50-r2-about-otc-otd-otf-utc-utd-temperature-unit

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 TI 专家:

在 SLUUBK0B 文件中、单位是 0.1°C、但在 Battery Management Studio (bqStudio)软件中、它应该是 °C、是对的? 如果我想用 OTC 对55°C 进行更改、那么在软件中我写的是55°C Not 550°C、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    技术参考手册是对的。 您必须将550写入55摄氏度的阈值。

    此致、
    尼克·理查兹