This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:使用极值分析的最坏情况电路分析

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1322016/tps73801-sep-worst-case-circuit-analysis-using-extreme-value-analysis

器件型号:TPS73801-SEP

我正在使用极值分析进行最坏情况电路分析、并且我正在尝试了解 VFB 的变化对电压调节的影响。

在数据表中、我看到最大范围为1.174V 至1.246V。 在其下方、我看到另一个名为"负载调节"的部分、其中列出了整个范围中的18mV 电压。  

是否应该使用 Vout 公式(1)中的 Vfb 范围来确定最小/最大调节? 或者我应该使用此"负载调节"指标? 我不清楚"负载调节"在这种背景下究竟意味着什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spencer。

    如果您的目标是了解 Vfb 变化 对 VOUT 的孤立影响、那么您可以根据建议将最小/最大值插入 VOUT 公式中。  

    负载调节规范描述了整个1mA (IOUT-1A)范围内负载导致的 VOUT 变化量。

    这篇文章 包含有助于阐明规范的其他详细信息。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    尝试了解如何解读18mV 这个数字以及一般的此主题。  

    1) 1)负载调节是专门指对负载阶跃的响应、还是意味着在1A 输出下、VOUT 在稳定的1A 负载下可以相差18mV?

    2) 2) 18mV 数字是否意味着:

       a) Vout 可以根据输出电流改变+-18mV?  

       b)根据输出电流、高和低 Vout 之间的差值为18mV?

       c) 1mA-1A 负载阶跃上的最大压降为18mV?

    我注意到图6-19中的负载调节从+4mV 变为-8mV、这看起来更接近于 解释 b?

    3) 3)是否有办法在较小的输出电流下进行估算? 我没有看到电压调节与输出电流的关系图。  

    谢谢。

    斯宾塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Spencer。

    我可以帮助您澄清一下。

    1.负载调节是一个稳态参数、不包括瞬态事件产生的峰值。 使用您的示例、在最大负载(1A)下、输出电压与空载条件的差异可高达8mV (25°C 时的最大值)或18mV (在整个温度范围内)。 实际上、它通常小于最大值、但最大值可用于快速且更保守的 WCA、只要它们不会导致超出设计可接受的阈值即可。  

    2.负载调节通常表示 VOUT 在 IOUT 增加的情况下出现负变化。 图6-19显示了温度对该规格的影响。  

    3。遗憾的是、我们没有现成的数据可确定此规格是否是线性的。  

    谢谢。

    莎拉