您好、TI 团队:
我们的设计具有11个由 UCD90124A 定序的电源轨、以及来自连接到 PMBus_CNTRL 引脚的 MCU 的主电源启用/禁用信号。
现在、我们希望拥有相同设计的另一种变体、其中将缺少当前电源序列中间的两个电源轨(将物理移除 PSU 和受电组件)。
我们的问题是、是否可以支持具有相同 UCD90124A 配置的两种型号?
在 MCU 和序列发生器的 GPI 1引脚之间有一个额外(当前未使用)的 GPIO 信号。 在切换 PMBus_CNTRL 信号之前、MCU 可以将该引脚设置为指示电路板型号的状态。
是否可以 结合使用引脚选择电源轨状态功能和 PMBus_CNTRL 引脚来实现以下操作?
PMBUS_CNTRL 引脚 | GPI 1引脚 | 电源轨状态 |
低电平 | X | 所有电源轨均关闭 |
高 | 低电平 | 所有电源轨均打开 |
高 | 高 | 所有电源轨都开启、序列中的两个电源轨除外 (在导通/关断序列期间、应忽略这两个电源轨) |
提前感谢您的任何帮助。