This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:VIN 电压范围

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329003/bq24725a-vin-voltages-range

器件型号:BQ24725A

您好!  

BQ24725A 降压充电器根据设计可接受4.5V 至24V 的输入电压。  

 查看其数据表后、我没有发现使用特定 Vin 需要任何外设。  

这是否意味着外围电阻和电容在4.5V 到24V 之间的任何 Vin 电压下都是相同的,因此同一个设备组件可以提供4.5V 到24V 之间的任何电压?   

谢谢。  

奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    是的、这是正确的。 请记住选择额定输入电压最高的元件、并正确设置 ACDET 引脚以允许更高的输入电压。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么  这是否意味着、每次在不同的输入电压下工作到最高限值时、特定的现有充电器外围组件都可以获得?  

    Br、  

    奥哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ohad:

    所以  这是否意味着,每次在不同的输入电压下工作时,存在的特定充电器外围组件都可以获得最高限制?  [/报价]

    是的、它应该能够做到这一点。

    此致、

    克里斯蒂安