This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:Ucc21750触发 DSAT 软关断

Guru**** 2504645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330024/ucc21750-q1-ucc21750-trigger-dsat-soft-turn-off

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

您好!

我们的客户询问400mA 电流将持续多长时间维持软关断功能、栅极电压等于 VEE + 2V (__LW_AT__米勒钳位的时间是多少?

谢谢。

于浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuhao、  

    正确-您可以查看随附的 UCC21750数据表图片。 当栅极电压达到米勒钳位电压阈值时、软关断将结束。  

    希望这对您有所帮助!  

    薇薇安