This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6041:ADC 之间共享 REF6041

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7066, REF6041, ADS7067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329834/ref6041-ref6041-shared-between-adcs

器件型号:REF6041
主题中讨论的其他器件:ADS7066、、 ADS7067

您好!

我正在考虑使用单个 REF6041的拓扑、以便为多达三个 ADS7066/ADS7067 ADC 提供参考。 我的目标是消除设计基准缓冲器的相关难题、因此 REF6041是这方面的一个不错选择。 我想知道在向 REF6041输出添加多个 ADC 时需要考虑哪些因素? 我了解 REF6041所需的基准电流有所增加、但 不了解添加更多 ADC 会如何影响稳定时间和直流性能。 任何见解都值得赞赏。

谢谢。


-亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    以下是将单个 REF6041用于多个 ADC 时需要考虑的一些事项:

    1.拉电流。 这也是您之前提到的、但要确保 REF6041提供的电流小于数据表中指定的4 mA。

    2.负载电容 确保按照数据表中的规定、将适当的输出电容器连接到 REF6041输出端、范围在10uF 至47uF 之间、同时还将指定的电容器连接到 ADC 的基准引脚。

    3.强制和感应连接。 将 REF6041的强制引脚和 SENSE 引脚尽可能靠近 ADC 短接。

    对于三个 ADC、以及遵循这些基本 原理、我希望 REF6041能够在数据表规格内正常工作。

    谢谢。

    杰克逊