This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:UL 认证

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7310, TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329026/lm7310-ul-certification

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件: TPS22950

大家好、LM7310支持团队

我的客户使用 LM73100 作为 USB-C 端口灌电流开关。 他问我 LM73100是否已经获得 UL 认证。

是否已获得 UL 认证?

此致、

田尾市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokokura-San:

    我认为 UL 认证仅适用于限流开关、例如 经 UL 认证的 TPS22950。 LM73100没有电流限制。

    您能否确认 UL 认证在哪里适用?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Patrick

    我知道需要对具有电流限制和过流保护功能的器件进行 UL 认证、而 LM7310没有任何电流保护功能。 我认为它可能已通过 UL 认证、因此我进行了检查。

    作为参考、他们的系统遍及全球。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yokokura-San:

    我们拥有 UL 认证的唯一负载开关是 TPS22950和 TPS2294x 如果客户需要、我们还拥有一些通过 UL 认证的电子保险丝。

    如果它们在没有电流限制的情况下不明确需要电压、则可以使用 LM73100。 您是否需要我提供任何其他信息?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢您的支持。

    此 E2E 主题可关闭。

    谢谢

    田尾市