This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:10ms 电源中断期间需要快速重启时间

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1325642/lm5176-fast-restart-time-required-during-power-interrupt-of-10ms

器件型号:LM5176

您好、TI 团队、

我们在 降压-升压电源板和电路板条件下使用 LM5176PWPR 器件:

             电压输入= 8Vdc 至32Vdc、稳压输出电压= 12Vdc、输出电流= 8A、FSW= 250kHz、软启动时间= 5ms、 输出大容量电容器= 3 x 680uF

我们在稳压器输出端使用2040uF 大容量电容来满足保持时序要求、并且电路应 在10ms 电源中断时序后尽快调节输出。   我们捕获了输出波形和详细信息、位于以下嵌入式 docx 文件中。  

问题:为了缩短电源中断恢复时间、我们  通过二极管将软启动引脚连接到反馈电阻分压器、如文档原理图摘录中所示。 借助这一修改后的软启动功能、电源恢复延迟降低了1.2ms (不修改 SS 3.4ms)。 您能否检查 修改后的电路并分享您的反馈或任何问题? 感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../effect-of-FB-to-SS-Diode.docx

谢谢!

约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Johnson John:

    感谢您的联系。 我们来看看您的文档、并很快与您联系。

    谢谢、此致、
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

     平均电流限制存在一个问题、它也会通过 SS 电压进行调节。

    如果驱动一个电压电平、平均电流限制器可能无法正常工作。

    我将查看设计、了解内部放电电路是否可覆盖180uA 的额外电流。

    我会在未来2-3天回来。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  Stefan 和  Bryan。

    等待您的反馈! 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    内部电路将能够处理180uA。

    因此、您应该检查平均电流限制功能是否仍然能为您提供所需的性能-如上所述、这也使用软启动进行调节。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    感谢您的答复。 根据测试结果、除了最低 Vin 条件外、我们没有看到任何问题。 在最低输入电压8V 条件下,触发过流条件 (电容充电+负载电流),输出不是单调上升。   在启动时具有高负载+电容浪涌、 电路  需要尝试2次或更多次才能达到最终输出电压。 (断续模式)

    我们希望正确理解您的疑虑陈述、您能否说明功能? 只是为了确保我们将采取必要的行动并记录要点。

    谢谢!

    约翰·约翰逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您已将器件设置为通过将检测电阻连接到 RSNSP 和 RSNSN 来使用平均电流限制:

    请参阅数据表章节:  

    7.3.6平均输入/输出电流限制  

    该功能通过降低输出电压来限制输出电流。 这是通过 SS 引脚拉低来完成的、只要电流太高。 在这种情况下、SS 将接管基准电压的功能。

    由于您现在还向 SS 注入电流、这可能会影响或限制平均电流限制功能、例如、如果内部电路将 SS 拉低的灌电流能力小于您从外部注入的电流。 (或者它会减慢响应速度)。

    希望这有助于澄清。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Stefen

    现在、它已经变得清晰明了。