This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1328375/bq25756-bq25756

器件型号:BQ25756

您好!
我采用 BQ25756进行设计。 RRVT 系列在 EVM 文档中使用、但我不知道 RRVT 系列是什么。 我使用的是 RRVR 系列。 RRVT 系列中有一个 MODE 引脚、但 RRVR 系列中没有 MODE 引脚。 可以帮助我解决这个问题吗? 这两个系列之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMUT:

    T 和 R 指管和卷、即 IC 如何封装以发货。  所有 BQ25756都具有 MODE 引脚。  MODE 引脚未出现在哪个文档中?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    我将与您分享一张来自 BQ25756数据表的照片。 您可以看到、没有 MODE 引脚。 在本部分的"引脚功能"表中没有有关 MODE 引脚的信息。 当我查看 EVM 的用户手册时、第17个引脚是 MODE 引脚、而在 BQ25756的数据表中、第17个引脚是 PGND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMUT:

    BQ25756没有 MODE 特性。   根据数据表、引脚17应接地。  我将输入 EVM 更改请求。

    此致、
    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff 的回答。

    我想再问一个问题。 在 EVM 图中、与 NC 引脚连接。 没错、由于 DNP 元件、连接实际上是 NC、但为什么这些引脚显示为已连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 UMUT:

    此原理图用于此 IC 系列的不同版本。 对于 BQ25756、NC 引脚必须保持悬空、因为没有安装连接到 ACDRV 网络的任何元件。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff