This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:如何最大限度地减小 TPS92200D2EVM 中的电流漂移

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92200D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329788/tps92200-how-to-minimize-current-drift-in-tps92200d2evm

器件型号:TPS92200

您好!

  我们正在测试 配置为1.38A 输出(Rsense = 0.068欧姆、1%)的 TPS92200D2EVM。 它运转良好、但我们观察到输出电流缓慢上升1.3%。 我们以非常低的占空比运行驱动器:1秒开启、2分钟关闭、并在此期间测量 LED 照度。 运行测试800分钟后、我们看到输出电流上升。 我们如何尽可能减少这种上升? 我们正在对电池进行成像、因此实现稳定的 LED 电流在一小时到下一小时都很重要。  

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    在测试800分钟(例如、您的系统中是否存在输入电压漂移)的同时、您是否保持所有其他条件不变? 是否存在环境温度漂移)? 请检查一下。

    此外、您能否 在800分钟内测量 IC 温度变化?

    此致、

    周老师