This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS612592:有关 TPS612592的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS612592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329530/tps612592-question-about-tps612592

器件型号:TPS612592

您好:

客户想知道 TPS612592YFFR 在运行期间的电压范围。 电路图如下所示:

电流约为1.5A,、它用于焊盘产品,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您是指支持1.5A 负载电流的最小 VIN? 它应该是3V。 您可以使用功率级工具对此进行仔细检查。

    关于原理图、TPS612592在1.5A 负载电流下不支持2个10uF/0402、有效电容应处于此范围内。

    另请参阅数据表中有关 COUT 选择的这些注意事项。

    此致、

    内森