This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:2.2V 低电压下的 SEM 问题

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1329083/tps61023-sem-problem-with-low-voltage-of-2-2v

器件型号:TPS61023

当使用低压2.1V 电源时、我们测试了 B256的 SEM 性能、发现1M 时有明显杂散。 研究发现、升压开关频率被传输到我们的 PA 器件、从而放大杂散信号。 开关频率约为1MHz。
 我想问一下有没有优化方法吗? 我需要解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu:

    很抱歉、我不明白 PA 器件的意思。 您是说在输出中有1MHz 频谱、还是在输入中传导频谱。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出中有1MHz 频谱、会影响放大器的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tonyx:

    有几种方法可以解决这种问题:

    1. 添加输出电容。 传导 频谱与输出纹波有关、可通过大容量输出电容减小。 请注意、为 大容量电容器选择的 ESR 应小于1/(C*6.28e5)
    2. 添加一个下游 LDO。 增大 Vout 目标值并在升压和您的负载之间应用 LDO。 通常、LDO 可以在1MHz 下提供超过40dB 的 PSRR
    3. 在升压输出上设计一个 LC 滤波器。 这样应该能够过滤1MHz。 但是、此类 LC 滤波器对升压控制环路稳定性的影响很小、很难设计。

    此致、

    特拉维斯